This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:当GPIO输入反馈未在x ms内断言时,GPIO输出断言后SEQUENCER超时

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573709/ucd90160-sequencer-timeout-after-gpio-output-assertion-when-gpio-input-feedback-is-not-asserted-in-x-ms

部件号:UCD9.016万

你(们)好

我是UCD9.016万的新用户。  我希望设备启用GPO启用输出离散50毫秒,等待GPI输入(远程Power_Good)良好断言。  如果未在50 ms窗口中断言输入离散,我想将输出foor超时300 ms,然后重新启动。

这是否可能会使数字输入超时?  我看到的大多数监护都在Mon模拟针脚上。

在我的设计中,我混合了数字远程电源良好离散和自监控模拟离散。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter

    如果 应用程序中有未使用的Mon PIN,则UCD9.016万支持此功能。

     步骤1:  通过电压调节器将REMOVE POWER_Good连接到一个MON针脚。 ADC只能监控高达2.5V的电压,为此轨分配一个EN引脚。

    步骤2: 将导轨的ton_MAX设置为50ms,这意味着设备预计将看到POWER_Good,时间为50ms。  

    第三步是启用ton_MAX的故障响应,以: 启用soft_off复选框,配置正确 的重试计数器和延迟

    最后一步是将滑轨的toff_delay设置为300ms。  

    在第3步和第4步中,设备将在取消声明之前将输水单位保留300毫秒,并在 达到重试延迟时间后开始重试。

    希望这有所帮助。

    此致

    Yihe