This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4773万:最大充电电流

Guru**** 2779755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573780/bq24773-max-charging-current

部件号:BQ2.4773万

BQ2.4773万增加最大充电电流。

 

对于我的项目,我想使用带有i2c接口的BMS IC。 充电电流最好是可调节的,但也很高(20 +)。 根据规格,bq2.4773万的最大充电电流为8A。 我想知道为什么它的限制是8A。 是否可以将其控制得更高?

 

项目详细信息摘要:

5-30V直流外部电源电压

3.3 + 5V输出

充电电流20 + A

I2C接口

多个单元支持1-4+

 

使用TI组件浏览器:BMS和首选项设置为接口:I2C并查找最高电流和单元数,bq2.4773万是一个弹出窗口。 如果我想获得高CH电流,是否需要放弃为BMS充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,bq2.4773万是降压充电器,这意味着输入电压必须高于输出。 当输入电压仅为5V时,您只能为单节电池充电。

    关于充电电流,是的,如果正确使用了适当的外部FET,可以将其设置得更高。 您可以通过将感应电阻更改为低于10mohm的值来重新计算充电电流。 IC本身的感应是感应电阻上的电压。

    将感应电阻更改为较低的值时,请注意,低电流时的精度将受到影响。