This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4725万:bq2.4075万 Vout (REG)问题。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573981/bq24725-bq24075-vout-reg-question

部件号:BQ2.4725万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4075万

您好,先生  

我们可以检查一下是否移除 了bq2.4075万 Vin电源,系统电压是什么?(系统电压是否将=电池电压?)

DS还显示 VDPPM =4.3V,其用途是什么?

                                太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问有关bq2.4075万或bq2.4725万的问题? 您的帖子有两个不同的部件号。

    如果您询问有关bq2.4075万的信息,请参阅数据表第18至19页。  

    当没有输入源可用时,输出针脚电压将接近蓄电池电压。