This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4525万:电感器值/相位升压电容器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574041/tps54525-inductor-value-phase-boost-capacitor

部件号:TPS5.4525万
主题中讨论的其他部件: TPS5.4625万

您好,

我有两个关于TPS5.4525万的问题。

1. TPS5.4525万为每个输出电压设置提供单值建议电感器尺寸。 TPS5.4625万数据表提供了更广泛的范围。 这只是数据表中的一个差异还是它确实具有不同的工作条件? 如果可能,我想使用4uH电感器值(用于3.3V和5V电源),因为它提供较低的电压波纹,并且WebBench中的瞬态响应没有太大的差异。 电感器的定价将相同,因为它属于同一电感器系列。

2.数据表还提到了用于增加相位升压的电容器值。 如何确定最佳值?

此外,由于歇斯底里控制本身是稳定的,低相位裕度应该不是问题(因为相位从不超过180度相位),因此提高相位裕度有何用途? 它是否改善了瞬态响应(我看不到WebBench模拟中有太多差异),还是仅适用于希望达到与电流模式控制相同的相位余量值/稳定性标准的人?

此致,

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以检查/更正帖子中的部件号?  谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我在第二个部件号中输入了一个错误:我指的是同一系列的5.5A/6.5A版本:TPS5.4525万和TPS5.4625万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,这主要只是数据表中的一个差异。 这两种设备的原理相同。 您希望LC角频率保持在距离波纹注射零不近或太远的位置。 因此,在电感器值方面有一些回旋余地。 有关详细信息,请参阅此应用手册。

    www.ti.com/.../slva546

    2.该应用注释也可能会对选择正向馈电电容器提供一些说明。 正向馈电电容器形成零/极对。 零和极之间的距离由输出电压固定。 更高的输出电压具有更宽的间距和更多可用的相位升压。 在交叉频率上对称地放置零和极时,会发生交叉时的最大相位升压。 但是,当归零置于FCO之下时,FCO相对于未增压位置移动得更高。 所以我通常会牺牲一点相位升压,并将零放置在交叉频率的正上方。