This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.307万:当v in低于4V时,实际效率是什么?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573291/tps63070-which-is-the-real-efficiency-when-the-v-in-is-below-4v

部件号:TPS6.307万

我想将此芯片与一个或多个Lipo电池(输入电压从3V至8V)配合使用,但输入电压低于4V时输出不是5V稳定(使用tps63.0701万型号时为I),打开开关时的电流输出不充足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更多信息来帮助您解决此问题。

    请分享:
    1.工作条件
    2.示意图
    3.布局

    如果您不想在公共论坛上发布它们,您最终可以通过私人消息发送它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabrina:

    我将电路连接到电源,并测量TPS63.0701万前后的电压和电流。 我从4.1V下降到2.5V (我想重复LiPO电池的行为)开始。

    在附件中,您可以找到原理图和我测量的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的示意图。 初看,我看不出它有任何重要的内容。  

    您是否尝试用新的IC更换了IC?

    您是否可以分享您的布局,我想看看?  

    如果输入电压范围介于2.5V和4.2V之间且输出电压= 5V,您为什么选择此宽输入电压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sabrina:

    关于布局,我们设计了一层板,并通过我们的"内部" CNC原型制作,仅用于测试IC的电位。  

    我们的输入范围取决于我们连接的LiPO电池数量,因此它的范围可以是2.5V至8V。 经过初步测试,我们发现TPS63.0701万的效率非常低。 您能否向 我推荐一个IC (可能只是高效率的一个步骤) 用于我们的应用?