This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH1.0505万D:安全文档所需

Guru**** 2815495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573990/dch010505d-required-for-safety-doc

部件号:DCH1.0505万D

客户希望获得相关的安全文档,包括马戏团,变压器规格和安全文档。

请帮助 支持此类数据以进行零件审批。

顺便说一句,我们找到了一 个相关文档作为附件。 但是,它看起来是8年前制作的,是否有更新? 谢谢。

e2e.ti.com/.../E19.9929万_2D00_A2_2D00_UL_2D00_2_2D00_Final_2D00_Reissue54DCH-2009.pdf</s>2009.  

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    DCH01 外部连续电压差限值定义为在VIN (-)和输出电压(-)接地之间测得的电压。 转换器设计为接地故障隔离装置。 它不能在大于 60VDC的连续电压隔离屏障下工作。 3KV隔离 1秒测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁性涂层分离。

    参考 公共接地时的最大电位差(Vin(+)到Vout接地)限于 Vin(-)和输出(接地)之间的连续60V DC或42V峰值瞬态电压。 。 初级和次级变压器电线是偶然的,它们相互接触,由磁铁电线覆盖层隔开。 变压器电线是单涂层材料 ,而非双/强化涂层绝缘线。 。 UL列表E19.9929万-A2,电压限值为SELV或60VDC连续或42V瞬态峰值。

    Tom

    我将在离线时就这一DCH问题与您联系。

    Tom