This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万:LMR1.403万的最小占空比

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573933/lmr14030-minimum-duty-cycle-of-lmr14030

部件号:LMR1.403万

你(们)好

在数据表中, LMR1.403万的占空比为97 % (典型值)。
是否定义了占空比的最小值?
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为最短的按时时间是75纳秒

    谢谢
    -Arief