This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.603万:LMR1.603万声音问题

Guru**** 2533720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573163/lmr16030-lmr16030-audible-noise-issue

部件号:LMR1.603万

TI专家,您好!

我有一个自动调温器项目,它利用LMR1.603万提供额定电压为12V@2A的输出。 至LMR1.603万的输入来自AC线路,该线路在馈入设备之前经过桥接校正。 我观察到的问题是,当设备输出12V@2A和/或低负载时,会产生可听到的噪音。 有没有关于如何改善可听噪音问题的建议? Petere2e.ti.com/.../3582.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否检查了LMR1.603万上的输出电压是否摆动?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arief,
    输出电压处有一个小振荡,约为+-300mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arief,

    您对此噪音问题有什么建议或建议吗? 谢谢,Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,您可能需要将您的设计与工作台值进行比较,因为您可能会遇到振荡问题
    www.ti.com/.../LMR1.603万

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arief,
    设计中使用的设计和组件值是使用Webench. 所以我不知道我在哪里出错了。

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在输出电压下具有示波器捕获? 输出时的振荡频率是多少?