This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1253万:使用分压器在3伏时自动切断?

Guru**** 2846330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573252/tps61253-automatically-cutoff-at-3-volts-with-voltage-divider

部件号:TPS6.1253万
主题:TPS6.123万中讨论的其他部件

您好,

我了解到,当我的电池为3V时,可以使用连接到EN引脚的分压器来自动禁用它。 我很难确定此应用需要哪些电阻器。

有人能告诉我我应该使用哪种分压器电阻器,或者这实际上是最好的解决方案吗?

当电阻器不正确,导致电流过多流入EN引脚时,我不想在切断发生后将蓄电池放电更低。  

我正在使用WEBENCH示意图。 为了方便起见,我附上了一张图片。

非常感谢!

Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种用途适用于某些特殊设计的“EN”,并非每个IC都可以使用这种功能。 TPS6.123万 EN引脚具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 我根据数据表制作了一个示意图。 我只是想在将其纳入设计并将其专用于PCB之前验证其是否正确。

    电池组至断电设备的电压:3.05

    为设备通电的电池组电压:3.21

    感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图很好。PCB布局对于升压转换器也很关键。请按照数据表和EVM用户指南进行布局。