This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找合适的部件来制造一个非常小的电源

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574003/looking-for-the-right-parts-to-make-a-very-small-power-supply

我正在寻找可制造极小尺寸电源的部件。

要求包括:

输入:

通用90-260 V AC 50/60 Hz或固定一个电源(用于AC110V/60 Hz)和一个(用于AC240 V/50 Hz)。

输出260 V直流,最小40 mA,最大88 mA

必须通过EMI/CE测试

感谢您提供可能的建议

罗纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    您是否需要隔离?

    您可以在此处浏览可用的TI设计和参考设计:
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    单击"按参数搜索电源设计"选项卡,然后您可以按输入电压范围,输出电压,类型(交流,直流,隔离, 等)。

    我快速搜索了90-260 V交流电压,输出电压~200-300 V,发现了3种可能的设计。 但是,其中2个是高功率(140 W),这一个最符合您的规格,尽管它是非隔离的:
    85-265 V交流输入,200 V输出@ 0.11 A,非隔离, http://www.ti.com/tool/PMP5242


    对于仅限低端的情况,还会发现1个结果,220 V输出@ 50 mA,同样是非隔离:
    www.ti.com/.../PMP6008


    我希望这能帮助您找到合适的产品。

    如果这解决了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德