This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3219万:当上拉电阻器为300kohm时TPS5.3219万 EN引脚电压异常

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573976/tps53219-tps53219-en-pin-abnormal-voltage-when-pull-up-resistor-is-300kohm

部件号:TPS5.3219万

您好,先生,

我的客户有一个问题,当他添加了300千欧的上拉电阻EN (上拉电阻到3.3V)时,EN引脚电压将变为3.9V,当上拉电阻变为10千欧时,EN引脚电压将变为3.3V。 我重复了这种情况,发现当上拉电阻器高于10千欧时,它的电压确实高于上拉电压。 原理图和测试结果如下所示。请您告诉我们原因是什么? 非常感谢。

我更改了R4值,用于300k,200k,100k,10k和1kohm以及NI R2,R3和C20。

R4值

EN电压

上拉电压

300千欧

3.778V

3.2351V

200千欧

3.596V

3.2351V

100千欧

3.415V

3.2351V

10千欧

3.249伏

3.2351V

1千欧

32388V

3.2351V

此致,

Ann Lien