This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:LM2755数据表电气特性中tSTART (典型启动时间)的含义

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572915/lm2755-meaning-of-tstart-typical-start-up-time-in-electrical-characteristics-of-lm2755-datasheet

部件号:LM2755

尊敬的TI支持团队:


 在LM2755的数据表(SNVS433D–2007年10月–2013年4月修订)中,电气特性部分指定了一个名为tSTART的参数,这是典型的启动时间,其值为300 us。


能否有人澄清一下这一启动时间的确切含义? 我有以下假设:


a)为LM2755供电时,部件通常需要300 us才能通过I2C总线接收I2C命令。

B)在已通电的设备上,将HWEN设置为高电平需要300 us来启用I2C总线,以便主机控制器可以发送命令。

C)在完全通电且已启用的LM2755设备上,LED驱动器需要300 us才能打开其输出通道并实际驱动与其连接的LED。

提前感谢您的善意回应。


此致,

 Tamas

_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为TSTART是在设备确认启用命令后,充电泵输出达到其所需值90 % 所需的时间。 在您的假设中,项目C是最适用的,因为LED电流接收器无法准确地拉动正确的电流,直至电源启动并运行。

    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamas:

    Tstrart意味着所有电源和数据都已就绪,然后 ,Poout将需要大约300us才能到达90 % 稳定状态。 谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Greg和Summer:

    你的回答完全澄清了我们的问题。 非常感谢您的快速回复!

    此致,
    Tamas

    _