This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:外部平衡器MOSFET选择

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573676/bq76920-external-balancer-mosfet-selection

部件号:BQ7.692万

我在使用BQ7.692万的´m管理系统上工作时遇到了问题。

我希望平衡器电流大约为2A。 为此应用选择的MOSFET I具有1.6V的栅极电压。 认为BQ7.692万会将VCX端口拉至相应电池的负电压。 现在我的平衡器电路n´t正常工作,我测量了外部MOSFET的栅源电压,它只下降到-1.6V。 这不会打开外部平衡器MOSFET。

现在我的问题是:这是正常的吗? 我在数据表中的哪个位置漏掉了这些信息?

我´mn´t这是n´t正常的,我不需要寻找另一个MOSFET。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现错误。产品文件夹中的SLUA749文献中详细介绍了实施p-MOS和N-MOS的外部电路。
    12伏VDS FET应该足够。