This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:来自REGSRC的内部12V LDO的最大电流输出是多少

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573871/bq76930-what-is-the-maximum-current-output-for-the-internal-12v-ldo-from-regsrc

部件号:BQ7.693万

尊敬的:  

我在数据表中没有看到有关bq769x0的CHG/DSG引脚最大驱动容量的任何描述。

因为它由REGSRC的内部12V LDO驱动。 此内部LDO的最大电流是多少?

或者是否有任何有关CHG/DGS引脚驱动器容量的数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cheng,
    12伏驱动器输出电流可以使用给定的时间常数250US进行计算。 (3次连接);此为10nF输出盖。

    3timecontant =250US;3RC = 250US R = 8K,因此I输出12V/8K 1.25mA;如果您缩短CHG/DSG,您可能获得~ 2mA,因为DSG / CHG的PIN有4K串联