This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8911万:UCC2.8911万故障延迟

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573863/ucc28911-ucc28911-fault-latchup

部件号:UCC2.8911万

尊敬的各位。

'VDD夹具过流'和'Thermal shutdown'故障是否自动重新启动?

此致,
Pan-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pan,
    “VDD夹子过电流”的保护机制是故障自动重新启动,在UCC2.8911万数据表第24页上被描述为“自动重新启动”。
    就“热℃”而言,它有点不同,如果在热故障后温度仍高于100℃,VDD会像“自动重启”一样下降和上升,但不会产生脉冲。IC将产生脉冲,直到温度下降到100以下

    巴西
    Kening
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    我会将此答案发送给我们的客户。
    Pan-M