This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.267万:LM2.267万可变输出电压

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573781/lm22670-lm22670-variable-vout

部件号:LM2.267万
在“线程: LM1.0011万LM1.001万”中讨论的其它部件

是否有人使用可编程数字电位计IC调整LM2.267万的输出电压?

我想知道FB引脚的数据表上显示的高阻抗是否会禁止使用数字电位计来替换RFBB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为该引脚上的高阻抗是因为IC内的误差信号放大器的输入阻抗。 我怀疑您的数字电位计阻抗是否在该范围内。 但为了正常改变输出电压,我们使用LM1.001万或LM1.0011万

    谢谢