This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.122万:注意使用数据表中指定的部件获取数据表指定的效率

Guru**** 2812655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572194/tps61220-note-getting-data-sheet-specified-efficiency-with-parts-specified-in-data-sheet

部件号:TPS6.122万

我使用了4.7uH电感器(我使用过Taiyo Yuden NR3015T4R7M和Coilcraft EPL3015-472MLB)和10uF陶瓷电容器作为输入和输出电容,并且在广泛的电流范围(300uA输入,165 uA输出)上只看到50 60 % 的效率。 输出设置为3.3V (并通过示波器验证),输入我们2节AA电池(电压在2.8V下测量)。布局接近参考布局。我注意到输出波纹是一个锯齿信号,峰到峰值约50-60mV。

我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.请分享您的示意图和布局
    2.确保效率测量方法正确。可能需要添加输入滤波器来测量输入电流。请参阅应用手册“www.ti.com.cn/.../slva828.pdf" ”,以测量脉冲模式下的输入电流
    3.应用EVM作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在应用手册中回顾测量方法。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图和布局正常。请确保D2和D7中的功率损耗不应包括在效率测量中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已查看并遵循测量方法应用说明。我测量100uA无负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量输入电流时,是否拆下肖特基和齐纳? 如果是,我不知道为什么您观察到100uA无负载输入电流。您是否在所有板上都看到相同的行为? 您是否可以应用EVM作为参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拆下了PCB上的所有其他部件,隔离了DC/DC电路,并根据您的应用说明更改了测量方法。我现在测量15uA无负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到反馈电阻器电流,15uA是TPS6.122万的合理数据。