This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1025万:异常AC1/AC2操作的问题。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573546/bq51025-question-for-the-abnormal-ac1-ac2-operation

部件号:BQ5.1025万

您好,

我们正在测试bq1025EVM-649,但  存在与AC1/2输入操作相关的问题。

如果有负载,无论数量如何,其中一个交流输入 看起来与下面 的屏幕截图中的其他交流输入不同。  

我们认为,两个交流输入都应显示相同或相似的图形,但 一个 交流输入 不显示。  我们认为   有一些与交流输入相关的损坏部件。

 您能帮我们找到修复此主板的方法。

(如果此操作正常,请解释详细信息。)

提前感谢!

Glenn,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AC1线圈输入将使CS电容器与连接至IC和桥式整流器的AC1输入串联。 如果您正在查看线圈侧,这看起来是正确的。
    在IC上,AC1和AC2应看起来相同,上面的AC2看起来正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    感谢您的善意回应。

    谢谢!
    格伦