This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572426/lm5060-q1-lm5060-q1

部件号:LM5060-Q1
在“线程:LM5060”中讨论的其他部件

您好支持:

您能否帮助确定以下 组件的故障(短路和开路)影响?

Q1,Q2,Q3,D4,D5,D1,一次只有 一个组件故障

同时用于(D3,D2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚伯拉罕

    是否要发布示意图?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,大脑

    在我们的设计中,我们使用LM5060数据表图39中的原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    有什么想法????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须浏览这些选项,需要几天时间才能获得。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,您好,我忘记在我们的设计中添加启用引脚5通过10K连接到IC的引脚2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brain

      LM5060数据表中Q3,D6,R2图39的用途是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    通过搜索数据表,我们可以看到以下信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,您好,他们对这个表达式的详细信息是吗?? 例如,极性反接将在没有D6,Q3和R2的栅极上产生-X电压
    您还可以帮助确定以下组件的故障(短路和开路)的影响吗?

    Q1,Q2,Q3,D4,D5,D1,一次只有一个组件故障

    同时用于(D3,D2)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    请参阅所附的您请求的外部部件故障矩阵。  我们相信会发生什么。  建议您将其与实际主板/系统复制以进行完全验证,因为这可能是安全检查的一部分。  注意:我随附了一个DS typo更正,我在完成时注意到该更正,并在附件中列出。

    D6,Q3和R2提供快速保护,防止反极性期间出现Q2 VGS电压违规。  当Vin极性反接时,Vgate可以是GND或更高,这会导致Vgs的Q2远远超过其典型的+/- 20V额定值。  当B-E在极性反接情况下正向偏压且Vgs被拉至0v时,Q3会快速打开。  

    我还想指出,TI尚未针对所有操作场景(正向和反向极性)对图39中的电路进行全面测试,建议您根据系统的特定需求对第一个原型进行测试。

    Brian

    e2e.ti.com/.../Fig-39-component-faults.pdfe2e.ti.com/.../D4_5F00_D5-Typo-in-DS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brain和Eric
    感谢您的支持。 这是很棒的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:


    如果输出电压与搭铁短路。 此IC采取了哪些保护措施
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    过流保护在DS的8.1 第5节中进行了说明。  它是一种非常基本的电平保护应用,具有 较高的电路阻抗,可限制电流上升。  当输出电流升至设定阈值以上(使用FET的RDSon)时,计时器将激活并超时,从而使栅极快速下降。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大脑,
    反向蓄电池状况如何? LM5060内部的情况是什么? 安全门是否被拉至地面? 或拉高???