This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:记忆状态和更新状态冲突

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573784/bq34z100-g1-learned-status-and-update-status-contradiction

部件号:BQ34Z100-G1

我将其设置为启用并运行充电周期。  

我准备出院,并决定检查记忆状态和更新状态。 更新状态为0x04 (Impedance Track已启用,但尚未记忆Qmax和Ra数据。)且记忆状态为0x31 = 11.0001万位2:

0=禁用。
1=已启用。

这两种情况似乎相互矛盾。 我有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    Ra表仅在放电期间更新,且仅在Qmax更新后更新。 Qmax可在锂基电池充电或放电后更新,但必须在充电或放电之前设置良好的DOD点,并且必须满足DOD中的90 % 更改要求。 在充电后的休息期间很难满足这一要求。 允许设置OCVTAKEN标志,然后放电包装。 确保收集日志数据。

    Tom