This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702-Q1反极性

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573666/tps7b7702-q1-tps7b7702-q1-reverse-polarity

部件号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS7B7702EVM

您好,  

我需要对TPS7B770x-Q1天线LDO进行一些说明:

 

当V输入(in)为0V时:
输出针脚是否有电压VBattery保护? 然后,进入输出引脚的电流是多少

当输入电压为5V或6V8时,出现相同问题
输出引脚是否受到VBAT保护? 进入输出引脚的电流是多少(如果有)

谢谢,此致,

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    从数据表中,输入和输出引脚均可防止对蓄电池短路。 我使用了常用TPS7B7702EVM (详情请参阅 www.ti.com/.../slvuae9 )来提供典型值。 我在输出1和输出2与12V电池短路的情况下进行了以下测试。
    VIN = 0V,当短路到12V蓄电池时,OUT1的电流为343uA;OUT2的电流为465uA;
    VIN = 5V,当短路到12V蓄电池时,OUT1的电流为709uA;OUT2的电流为830uA;
    VIN = 6.8V,当短路到12V蓄电池时,OUT1的电流为700uA;OUT2的电流为823uA;

    此致,
    Jason