This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G1:我可以在包装设计中使用系统侧燃油表,对吗?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573386/bq27520-g1-i-can-use-a-system-side-fuel-gauge-in-a-pack-design-right

部件号:BQ2.752万-G1

请您为我确认以下内容吗?

 

我相信我可以在Pack侧和系统侧应用中使用系统侧燃油表。

 

但不能在系统侧使用Pack侧燃油表。

 

我不知道为什么我认为是这样。 如果我错了,细节才会很重要。

 

问题出现了,因为有一些吸引人的系统侧燃油表,我想考虑在我的包装内使用。

 

请提供建议。

 

非常感谢,

Michael A. Banak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    您的理解是正确的。
    如果您还有其他问题,请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Onyx。 这家酒店很棒!

    —Michael B