This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.463万EVM:如何测试10A充电电流?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573483/bq24630evm-how-can-i-test-10a-charging-current

部件号:BQ2.463万EVM
主题中讨论的其他部件: CSD1.8514万Q5A

您好,

我是否可以使用BQ2.463万EVM测试10A充电电流?

如果没有,我如何测试?

我可以修改EVM以测试10A充电电流?

哪些组件必须更换?

您能否检查并告诉我如何使用BQ2.463万EVM测试10A充电电流?

此致

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicky,

    我相信您可以尝试,但正如您所提到的,您需要更改几个组件并对主板进行修改。 尽管您确实对组件和主板进行了修改,使其以10A的电流工作,但您可能需要设计自己的布局,其FET封装带有散热垫,散热效果更好。

    对于>5A的情况,您需要将FET更改为下面带有散热垫的FET,以帮助散热。 对于此组件更换,您必须刮伤排液侧FET正下方的表面,以便可以焊接散热垫。 小心不要划伤源侧,否则会使FET短路,无法正常工作。

    在任何情况下,以下是组件更改列表,以便您可以使用我们的EVM:
    1.将10uF/50V 1812添加到C25和C27
    2. L1上的IHLP50FDER4R7M01
    3.第一季度,第二季度和第五季度的Si7463ADP
    4.在第3季度和第4季度csd1.8514万q5a
    5.根据蓄电池调节情况更换R25和R28上的电阻器
    6.将ACSET更改为10A
    7.根据电池更换ISET1和ISET2电阻分频器

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,
    Steven