This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.454万:TPS5.454万 OVP测试

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573504/tps54540-tps54540-ovp-testing

部件号:TPS5.454万

我的客户想知道我们是否以及如何测试 TPS5.454万的过压保护功能。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电气特性表中看不到OVP的任何规格。  所以我怀疑它是否经过测试。  我可以检查ATE程序,但可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,OVP是在使用ATE进行设备特征参数化期间进行测试的。  由于OVP是使用ATE进行测试的,因此也可能在生产中进行测试。  我没有一个简单的方法来确定这一点。  我也不能提供关于所用方法的任何细节。   从事该项目的两位测试工程师不再与TI合作。  如果我要推测,我打赌TPS5.454万是“开环”测试的。  它们可能只是直接在VSENSE上施加一个斜坡电压,并检测部件停止切换的电平。