This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5721万:更改寄存器设置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573448/tps65721-changing-register-settings

部件号:TPS6.5721万

您好,

您能否帮助我了解如何更改TPS6.5721万的寄存器设置? 我们非常感谢您提供有关此问题的任何详细信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉沃斯先生
    您的问题有点宽泛。 我会尽力回答你的问题。 基本启动条件是OTP (一次性可编程)。 它将在出厂时进行编程。 请阅读数据表以了解OTP寄存器是如何编程的。
    然后,您就有了用户可以在开机时更改的可重新配置寄存器。 每次打开PMIC电源时,您都必须初始化该部件。 要对这些功能进行编程,您将使用I2C协议。 通常您的系统中有一个微控制器或处理器。 此处理器连接到PMIC,这些连接是您的I2C端口。 网上有许多文件将解释I2C。 通常,发送要与之通信的芯片地址,然后是寄存器地址,最后是数据字节,这是要放入寄存器的信息。 第32页上的数据表中对数据结构进行了完整的细分。 开始阅读第31页的8.5 编程部分。 注册摘要位于第33页。 对寄存器进行编程所需的一切都在数据表中。
    我希望这能回答您的问题。 如果我能提供更多帮助,请告诉我。