This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:如何计算20V-28V输入到180V 1mA升压的L1和Rsns值,使用最小Iin

Guru**** 2396375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572969/lm5022-how-calculate-values-for-l1-and-rsns-for-a-20v-28v-input-to-180v-1ma-step-up-with-minimal-iin

部件号:LM5022

我必须调整以前由一位同事设计的电路。 而且没有关于他如何调整设计的信息。

我有一个新要求,即此蒸汽转换器的输入电流应尽可能低。 它由电流限制源驱动,最大驱动电流约为35- 40mA

我指的是数据表中指示符的组件。

i使用方程式计算值时,结果是L1应约为8mH。

但使用此类电感器时,电路未达到所需的180V。

当我根据经验将电感器降低至初始值(在220uH至680uH范围内),并且在输出电压上升至所需值之前实施电感器时,将电感器从设计中降低为2.2欧姆,并且电流低于35 mA,这对我的应用很好。

但我想了解为什么我需要使用较小的电感器值。

所以我得到了它的运行,但我想能够计算最佳L1和Rsns。

问候

Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bert:

     

    如果没有示意图,很难确切说出原因?  但电感器是稳定性的关键组件,尤其是非常大的电感器,这是由于右侧半平面零(RHPZ)。  右半平面零可在每十进位20dB的环路中获得增益,在RHPZ频率下的相位降为-45度。 这对环路稳定性非常不利,因为相移会降低您的相位余量,使其处于稳定所需的交叉频率(更多详细信息请参见数据表)。 您可能会因原始电感器值而不稳定,当您减小电感器值时,RHPZ频率会增加,从而为您提供稳定性。

     数据表中还介绍了计算电感器和Rsense值的过程。  

    David。