This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82.6951万:如果电压低于输出电压,则需要了解电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573407/tps826951-bucks-understanding-if-voltage-goes-below-the-vout

部件号:TPS82.6951万
线程中讨论的其他部件: TPS6.3051万TPS6.2698万TLV733PTPS8.274万B

您好,

我的敏感元件的电压要求 在3V至3.6V之间。 但我的电池以3V至4.2V的速度运行,我当时正在考虑使用LDO或降压转换器。

但我想知道 TPS82.6951万是降压转换器,如果电压低于输出电压 ,降压转换器会断开吗?

我希望如果输出电压为3.3V,如果输入电压降至3V,输出电压将变为3V,而不会断开。

这个想法是否可行?

周一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅D/S第19页上的100 % 模式部分

    同样,TPS6.3051万等降压升压转换器也可以将输出电压保持在3.3V,即使输入电压为3V也是如此。

    最后,TPS82.6951万是2.5V输出设备。 3V输出版本是TPS6.2698万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们需要一个尽可能小的转换器,它只会夹住电压,使电压达到3.6V以上并具有超低功耗,但我们不介意电压在3V至3.6V期间变化。另一个选项是 TLV733P。

    更小的选择。

    周一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。 有时,客户需要增强功能来保持Vout高于较高的最小值,并克服系统中的红外降(在电池阻抗,印刷电路板跟踪等方面)。

    TPS8.274万B是一个同样小的降压模块,其IQ更低。 但它不能提供如此多的输出电流。