This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-33:LP2985

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573674/lp2985-33-lp2985

部件号:LP2985-33

LP2985的数据表具有与环境的热阻结点。  是否存在与外壳的热阻连接? 我需要接点到外壳的电阻来进行一些热计算。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP2985-xxDBV...

      R-Theta (JA)-高K:208.2 °C/W
      R-Theta (JC),顶部:76.1 °C/W
      R-Theta(JB):52.5 °C/W
      PSI(JT):4.0 °C/W
      PSI(JB):51.8 °C/W
      R-Theta (JC),底部:不适用