This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5118万:VCCX电压

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571467/lm25118-vccx-voltage

部件号:LM2.5118万

我用这个部件将10-35V输入转换为30V输出电压,电流大约为0.5A。

我看到了一些与VCCX引脚的使用相关的奇怪问题。 在未连接的情况下,零件工作,但由于高压线性稳压器正在运行,零件会按预期变热。 当我将它连接到9V时,该部件不会在我所需的30V输出电平调节,而是在15V和20V之间稳定。 如果我将它连接到板载5V电源,它会在30V时调节良好。 但是,这两个电压似乎都在该引脚的规定范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    9伏电源是否来自外部电源? 何时在启动顺序中打开电源?

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett,

    9V源自所述30V电源的输出。 此外,看起来像的5V电源来自9V电源。

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    请检查并确保当前限制事件未发生。 这可以通过检查UVLO引脚来完成。 如果IC处于电流限制,UVLO引脚将每256个开关周期被拉下来。 由于输出电压稳定在30V的设定点以下,可能会出现电流限制。

    如果可能,您还可以发布示意图吗?

    谢谢!

    Garrett