This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV710.1828万:在没有更改的情况下交换TLV710.1828万和TLV7112.8518万D?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573574/tlv7101828-swap-tlv7101828-and-tlv71128518d-with-no-changes

部件号:TLV710.1828万

TLV710.1828万是否可以交换输出电压,以便我可以在不做任何更改的情况下切换至TLV7112.8518万D?

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    从电路板布局的角度来看,是的,您可以在两个LDO之间更改BOM,而无需接触布局。

    您的系统可能会有一些小的更改。 当您选择具有更高输出电压(2.85V而非2.8V)的设备时,您可能需要增加输入电压,以确保有足够的余量。 您还应注意,TLV711-D将包括启用的内部下拉菜单和输出的活动下拉菜单。

    非常恭敬,
    Ryan