This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在AECQ数据表中,您只能找到LM5021 1QDGKRQ1的组件。 是否存在名为LM5021-2QDGKRQ1的组件?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573331/in-the-aecq-data-sheet-you-will-find-only-the-component-of-lm5021-1qdgkrq1-does-a-component-exist-called-lm5021-2qdgkrq1

在“线程:LM5021”中讨论的其它部件

在AECQ数据表中,您只能找到LM5021 1QDGKRQ1的组件。 是否存在名为LM5021-2QDGKRQ1的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    感谢您对LM5021-2的提问。  "Q"后缀表示该设备已符合汽车标准,这需要显著提高预发布测试级别以达到严格的标准。  虽然本部分的LM5021-1版本已获得Q资格,但-2版本资格仍可能在进行中,或者业务决定不对 该版本进行Q资格认证。  

    我不知道答案,因此我需要研究-2版本的状态并回复给您。  请给我一些时间来了解和答复。

    此致,
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    我从内部来源了解到,只有LM5021-1电流模式控制设备(具有80 % 占空比功能)符合汽车Q100标准,目前没有计划对-2版本(具有50 % 占空比限制)进行认证。

    如果您的应用程序要求50 % D限制,请考虑UCC280x-Q1系列电流模式控制器件,其三个版本都有50 % D限制,均符合Q100标准。

    此致,
    Ulrich