This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2515万HV:输入电压纹波的频率

Guru**** 2519500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573489/tps92515hv-frequency-of-input-voltage-ripple

部件号:TPS9.2515万HV

你好

在数据表P.31中,有“  输入纹波不得高于输入电压的10 % ,最高不得超过2 V”的说明。
请告诉我此输入电压要求的频率范围。

我认为低频输入电压变化是可以接受的。

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    语句所指的脉动是设备的切换频率。 这是您需要为10 % 或2V或更低电压设计的频率。 高于10 % 或2V的低频线路瞬变/变化非常精细,并且该器件将根据这些变化进行调整和调节。

    此致,

    彩色