This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.0502万最小输入电压

Guru**** 2544210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573565/tps60502-minimum-input-voltage

主题:TPS6.0502万中讨论的其它部件

大家好,

(本论坛中的部件号框不能识别TPS6.0502万,但由于它是非隔离DC/DC转换器,我认为这是正确的发布位置)

我想使用具有1.8V固定输出的TPS6.0502万充电泵稳压器。 我的输出电流非常低,几mA最高。

我从数据表中不清楚最低输入电压的要求。 它显示输入电压> 1.8V,输入电压输出电压> 1V。 如果需要后者,则Vin应大于2.8V

谢谢!

保罗

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    是的,对于TPS6.0502万,您需要输入电压大于2.8V。

    这是否适合您的应用程序? 电源要求是什么?

    谢谢!
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     我刚刚尝试了用于TPS6.0502万的‘创建新线程’,它对我来说正常。  我一进入TPS605,就得到了一个可能的器件列表,单击TPS6.0502万,它就会自动填充非隔离DC/DC论坛。  您是否愿意再次尝试,看看是否正常工作,如果不能,请发送有关您正在使用的浏览器的详细信息,可能是一些屏幕截图?  您可以直接通过 LEllis@ti.com将这些信息发送给我

    ~Leonard