This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2153万A-Q1:IQ与TPS6.215万A-Q1

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573554/tps62153a-q1-iq-vs-tps62150a-q1

部件号:TPS6.2153万A-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS6.215万A-Q1

您好,

我的客户正在讨论选择TPS6.215万A-Q1从12V输入电压生成5V电压。 我还建议使用TPS6.2153万A-Q1,因为它是固定的5V输出部件。  

关于TPS6.2153万A-Q1,由于有一个内部分压器连接到输出端,它在极轻负载条件下消耗的静态电流和/或电流是否高于TPS6.215万A-Q1?

数据表没有提到它们的不同,但考虑到这一点,我想目前的特点会有一些变化。

此致,

罗斯