This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5922:高电流和高噪声衰减LDO的建议

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5922, TPS7A91
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573231/lp5922-recommendation-fro-high-current-and-high-noise-attenuation-ldo

部件号:LP5922
主题: TPS7A91中讨论的其它部件

尊敬的*

我正在寻找具有以下特性的LDO:

->最小1A负载

->高达1MHz的高噪声衰减

->在最小的封装中( 例如, 3 mm x 3 mm)

 LP5922是否有更好的选择?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,D-Zero,

    查看 我们最新的低噪声1A LDO www.ti.com/.../tps7a91

    它具有高PSRR和极低的输出噪声,采用3x3封装!

    请告诉我您的想法。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的John:

    在输出电流和噪声滤波方面,TPS7A91可以与LT3080进行比较吗?

    TPS7A91的输出上是否可以像LT3080一样具有2000uF?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,d-zero,

    至于噪声,我们是10至100KHz LT3080噪声的~1/10。 我们必须将这两个输出频率与1MHz进行比较,但较低的频率噪音最难衰减。

    关于PSRR,假设一个单端电源,如下所示。LT设备在200kHz时具有~30dB的衰减,并继续从那里下降。 TPS7A91 (在相似和不同的条件下)具有超过55dB的衰减(3Vin - 1.2VOUT = 1.8VDO与LT 2.0VDO)

    下面是当前的比较,但请记住,此图表仅使用500mVDO

    这是您想要的吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    感谢您的快速回放。

    如果我必须过滤工作频率为900kHz到1.1MHz的SMPS发出的噪声,我会说TI在该频率上具有更好的PSRR性能,TI具有大约50dBm和线性15dBm,这是正确的吗?

    如果Vldo = 200mV ->因为我计划使用LDO输入电压3.5V至LDO输出电压=3.3V,PSRR将会发生什么情况?


    如果我在TPS7A91的输出上连接12*100uF,则没有问题?

    此致。