This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.409万:为NiMH和ISET2控件充电

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572805/bq24090-charging-nimh-and-iset2-control

部件号:BQ2.409万

当我查看第1页上的bq2.409万数据表时,我会在结构图的右下角看到一个标记为Host的块。 由于我正在为镍氢电池充电,我认为我应该能够硬接线ISET2引脚,而不需要bq2.409万的任何外部控制器来为3系列1500 mAHr电池充电。

请澄清。

谢谢!

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Larry

    ISET2引脚用于限制充电器的输入电流。  此功能对于100mA /500mA应用的USB源非常有用。  如果您的应用不需要这种电流,则输入电流限制可设置为由ISET设置的快速充电电流。  

    如果只需要一个设置,则可以将针脚硬接线至所需设置。

    低=快速充电电流,ISET

    高= 500mA

    浮动= 100mA