This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4773万:bq2.4773万感应电阻器问题

Guru**** 2766795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573157/bq24773-bq24773-sense-resistor-question

部件号:BQ2.4773万

您好,Jing,

我的客户出厂时没有10mohm感应电阻器,所以他们想使用5mohm,因为此部件已在出厂时使用。

我知道我们需要重新计算新的充电电流设置,它还会影响电流的准确性。

除以上两项外,是否有任何更改5mohm的顾虑?

如果不是,我们建议客户将感应电阻从10mohm更改为5mohm。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    客户可以使用5mohm感应电阻器。 只需注意上述两个影响。  

    此致,

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jing,
    感谢您的确认。
    此致