This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5911万:PMIC TPS65.9113万 IO 3.3V

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DM8107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573207/tps65911-pmic-tps659113-io-3-3v

部件号:TPS6.5911万
主题DM8107中讨论的其他部件

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

你好。

我们设计DM8107时采用PMIC (TPS65.9113万),使用3.3V IO电压,但PMIC固定启动电源默认为1.8V。

用户指南指出,我们必须选择要编程的值,TI 将在生产时间对这些值进行编程。

在这种情况下,我们认为交付期可能不好。

是否有任何方法可以使用具有固定启动的3.3V IO?

通常我们使用DM8107的SD启动和NAND启动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,您好!
    我已询问设计师是否可以这样做。 我会在他今天稍后回到我身边时,立即告诉你他的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    您不能重新定义新的启动电压,但您始终可以在PMIC激活后改变I2C上的电压。 I2C不会以任何方式禁用,但在重置时更改将丢失。

    但是,我不确定这是否对您有效,因为我不知道您打算更改哪个特定导轨,以及这是否会违反您的排序要求。 如果您要更改的导轨用于处理器,则可能不适合您。 如果此滑轨用于不同的设备,则您可以在启动时和启用它之前对其进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    目前 ,我们决定不使用PMIC进行设计。

    此致。