This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:LM2585SX-ADJ/NOPB

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573350/lm2585-lm2585sx-adj-nopb

部件号:LM2585

我最近使用 LM2585SX-ADJ/NOPB进行了小型回扫设计,我有另一个应用程序希望使用相同的设计,但该应用程序需要低至-55C的工作温度,该设备的额定温度为-40至125C。 查看最高评级下方的注释:"(2)如果需要军用/航空专用设备,请联系德州仪器(TI)销售办事处/分销商了解供货情况和规格。"  您是否可以提供一个链接,让我准确联系销售办公室的联系人? 我认为有一种方法可以导航到某个地方,我可以在TI网站上查看扩展温度范围部件的可用性,但我无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与此设备的产品工程师交谈。  我不确定我们是否仍提供此设备的-55C版本。100 %

    我会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的问题发送至以下电子邮件地址,我将转发给正确的人员。

    电子邮件服务器是安全的,只有TI员工才能看到。

    simpleswitcherapps@ti.com