This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4773万:强制BATFET关闭

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573365/bq24773-force-batfet-off

部件号:BQ2.4773万

您好,

      客户需要其产品上的电池热插拔功能。 为了防止在取出主电池时从备用电池(4.2V)漏电流至主电池(3V),我们是否可以使用bq2.4773万的强制BATFET关闭功能将其关闭以避免上述现象? 谢谢你。

巴西

Patrick

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2.4773万哪种电池正在充电? 主电池?

    您的意思是在取下适配器和主电池时,BATFET是否可以保持关闭?