This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:80°C时的最大占空比

Guru**** 2462770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572664/bq24650-maximum-duty-cycle-at-80-degrees-c

部件号:BQ2.465万

大家好,

我正在考虑将 BQ2.465万用于 需要以下规格的客户应用:

蓄电池电压:27.3V

恒定电流要求:1.2A

温度:0-80摄氏度

我在另一个e2e螺纹中看到,如果您想保持调节,此芯片的最大占空比是97 %。 由于28V输入97 % 占空比提供27.2V的输出,它可以满足要求,但我担心它会过于接近芯片的极限,尤其是在80度时。

您认为此芯片适合此应用吗?

谢谢!

Bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴斯蒂恩

    这个电压似乎非常接近,正如您在97 % 附近提到的,您可能会遇到脉冲跳过。 将蓄电池电压调节点降低至27.1V,或将输入电压提高至至少95 % 占空比。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的回答。
    我曾考虑将输入电压提高到29.6V,但数据表显示VCC和SRP的限制为28V。 我可以增加R6 (数据表的第1页)以获得低于28V的Vcc,但SRP的问题仍然存在,不是吗?

    此致,
    Bastien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯蒂恩

    如果稳定,则可以使用29.6V。 ACov的下限为31V,只要输入电压足够稳定,您就可以使用30V作为最大输入电压。

    此致,
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    这是Sergio Ruiz,Sebastien正在为其提供支持的客户。 事实上,我希望有两种不同的电压来为铅酸蓄电池充电。 28.8V处的过度充电电压和27.3V处的浮动电压。 充电后,我希望保持浮动电压。 为了保持电压,我必须禁用端接,将TERM- EN引脚强制为低电平。 为了从28.8V切换至27.3V,我想使用STAT2针脚,充电完成后,该针脚将打开。 我的问题是:如果我禁用终端,则在电池充电时STAT2引脚是否会打开?
    此致

    塞尔吉奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sergio,

    欢迎参加E2E论坛!
    要使充电器进入充电完成状态,必须将其端接。 因此,通过禁用终止,我相信STAT 2将不会进入"开"状态。 但是,您可以按照以下应用说明修改我们的充电器以启用脉冲充电: www.ti.com/.../slva437a.pdf

    如果您将VFB电阻器更改为27.3V的充电电压,使用STAT2将不会永久保持打开状态,因为一旦充电开始,它将返回STAT2关闭状态。

    您需要一个具有滞后功能的比较器来控制TERM_EN和VFB电阻器,在这种情况下,滞后功能允许电池电压降至27V。

    此致,
    Steven