This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4014万:尽管STAT1电量低,但电池未充电

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573123/bq24014-battery-not-charging-despite-stat1-being-low

部件号:BQ2.4014万

您好,

请帮助我确定以下问题的根本原因:

我正在使用BQ2.4014万为我的锂离子电池可拆卸电池组充电。 我还在使用BQ2.7421万电量计作为辅助工具来测量电池输入/输出的电流和电量。

问题是,当我将外部电源(在这种情况下是USB电压~5V)应用到引脚输入和VCC时,没有电流(燃油表测量的0 mA)流向蓄电池。 STAT1针脚未电压过低,表示正在充电。

 针脚处的电压电平如下所示:

VCC=IN=5V (连接到USB电源线)

OUT = BAT=3.9V (与电池串联连接至燃油表)

TS=2.39V (连接到一对电阻分压器,但未连接到电池)

ISET=3.9V (使用3.3K电阻器向下拉)

STAT1=0 (上拉)

STAT2=3.3V (上拉)

谢谢!

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所见,在放电模式下,我的电池没有问题(即当P_VBUS指示没有USB外部电压时)。 蓄电池将从J1放电至U6 (燃油表),然后绕过U5一直到负载(由右上角的TP4指示)。 在此模式下,STAT1和STAT2均按预期高。 蓄电池和输出负载电压均为4.13V。  根据 负载条件,燃油表测量的电流从-30毫安到-140毫安不等(注意:在插针bin和V180之间放置的R32相关原理图上有一个错误,已进行返工以纠正它,但与此问题无关)。

    当我将USB电缆插入主板时,STAT1引脚显示为低电平(表示正在充电)。 但是,燃油表显示0 mA电流,SOC从未更改。 由于负载从USB电源获得电压(通过D2),主板的其余部分仍然工作。 唯一的问题是电池无法充电,因为BQ2.4014万无法输出电流。

    在侧面注释中,我将R2更改为22K并从J1断开,以将TS引脚的电压固定在2.39V (如上所述,落在阈值61 % 和VCC=5V的30 % 之间)。 如果我按照原理图中的原设计保持原样,则TS电压电平过低(1.31V),BQ2.4014万的STAT1引脚甚至不会降低电压。

    通过此更改,STAT1显示为低电平,只是芯片不提供电流。

    您能提供帮助吗?

    提前感谢。