This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:实施典型的应用电路

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573105/bq24650-implementing-the-typical-application-circuit

部件号:BQ2.465万

我已经阅读了技术指南“使用bq2.465万充电器进行最大功率点跟踪”,并注意到典型的应用电路涉及额外的组件和电路,以使bq2.465万正常工作。

您能告诉我实施典型应用电路的最佳方式吗?

此外,我还想了解有关典型应用电路工作原理的更多信息。 您是否能够向我指出一些更详细解释额外电路功能的信息。 我特别缺乏 有关设置充电器电池侧的信息。

提前感谢,

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充一点,我使用的是带Lipo电池的BQ2.465万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    您确切想要了解充电器电池侧的更多信息吗? 让我知道一些具体的信息,因为有许多事情必须设置,如ISET,VFB和感应电阻。

    此外,对于MPPT跟踪,您可以使用位于"工具和软件"选项卡下的以下Excel表格: www.ti.com/.../sluc229

    您可以在应用程序注释 :www.ti.com/.../slua586a.pdf的图4中查看应用程序电路

    热敏电阻基本上根据太阳能电池板的温度改变电阻,同时改变充电器的MPPT,它根据温度变化跟踪太阳能电池板的实际MPPT。

    此致,
    Steven