This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:GPC Experiments:Can I ust use one temp?(GPC实验:我可以只使用一个温度吗?)

Guru**** 2460380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573326/bq34110evm-796-gpc-experiments-can-i-just-use-one-temp

部件号:BQ3.411万EVM-796

您好,

我曾尝试通过电子邮件 发送gpc_support@list.ti.com ,询问这个问题,但我收到了来自nobody@ti.com的一封奇怪的电子邮件,指出发生了某种错误,因此我会在这里提出我的问题。

我对CEDV参数 计算过程有疑问。 我的电池将在温度控制的环境中工作。 GPC计算器需要在现场应用中预期的三种不同温度下进行实验(最小值,最大值和中间一个)。 由于我们不期望工作温度出现任何偏差,如何通过避免此要求来加快CEDV参数计算? 我是否可以在一个温度下(在两个不同的电流水平下)进行两项测试?  

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,
    如果您只打算在25°C的温度下运行包装,那么您可以收集室温低速率和高速率数据,并将其提交给所有三种温度情况。 您必须使用低温和高温命名法命名文件。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这就是我所希望的。 非常感谢Tom。