This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万:手动电压校准是否可接受

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573344/bq34110-is-manual-voltage-calibration-acceptable

部件号:BQ3.411万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

在多次尝试(包括固件升级)后 ,我未能校准bq3.411万evm的电压。是否可以在试 错后手动输入分压器值,然后 继续使用CEDV系数。此方法是否可以接受。最终  电压校准只是 覆盖  某些寄存器中的分压器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagbir,
    手动调整分压器以校准电压应正常工作。 自动校准问题是bqStudio错误,工具团队正在进行修复。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Tom的回复。

    对于bq3.411万EVM-796 EVM: 学习负载电阻器R21和开关MOSFET Q4似乎不适合高电压组应用。假设我使用48V组,则流经R21的电流(额定1W)将为2.4 A,功率耗散为(2.4x2.4x20=115W)。
    Q4的额定电压也为30V。您是否可以为这两种产品推荐备用部件?