This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.426万EVM-597:恒定电流源应用

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573391/tps54260evm-597-constant-current-source-application

部件号:TPS5.426万EVM-597

大家好,  

我的一位客户正在考虑使用TPS5.426万EVM为某些基本实验室测试创建恒定电流源。 此应用程序是否可以用作简单的黑客攻击?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,您只需在负载底部和GND之间连接感应电阻器。 将负载/感应电阻器接线节点直接连接到FB。 调整电阻器的大小,使Iout * Rsense = 0.8 V。唯一的缺点是,对于完全2 A的电流,电阻器中的1.6 W正在耗散。 这是最简单的方法。 您也可以采取一些积极的理智方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John!