This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4735万:BQ2.4735万 SMBus通信

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573279/bq24735-bq24735-smbus-communication

部件号:BQ2.4735万

尊敬的先生  

当适配器未插入系统且电池存在时,我们希望读取/写入BQ2.4735万  

拥有适用于此应用的任何推荐原理图  

我们知道SMBus通信有两种情况,如下所示  

VVCC高于UVLO。 •VACDET高于0.6 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适配器或电池需要存在才能与设备通信。