This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4032万A:OVP,过度充电保护

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572364/bq24032a-ovp-overcharge-protection

部件号:BQ2.4032万A
主题中讨论的其他部件: BQ2.4035万

您好,

bq2.4032万A是否具有OVP或过度充电保护功能?
我找不到关于这些功能的描述。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BMS团队,您好!

    我期待您的回复。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryuji

    OVP:

    1. USB建议的最大输入电压为6V,绝对最大值为7V。

    2. 最大交流输入为16V,绝对最大值为18V

      1. bq2.4035万具有交流输入切断保护,在6.4V时交流输入FET将断开输入。

     

    过度充电保护:

    1. 最大输出电压调节为4.2V,并且+/- 1 % 精确地超过温度

    2. 所有充电相位的充电电流由设备控制,由ILIM1/2引脚设置

    3. 计时器将限制充电持续时间,由TMR引脚上的电阻器设置

    4. TS针脚可用于电池NTC,以限制热上升。