This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A和电量监测计解决方案

Guru**** 2459310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573179/bq76pl455a-bq76pl455a-and-gas-gauge-solution

部件号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他部件: TMS570LS0432,BQ34Z100-G1

我正在寻找一款配装 BQ76PL455A的电量监测计解决方案。 我的电池是LiFePO4。

我正在使用MCU TMS570LS0432进行控制。

i过去我使用 BQ769.4万DBTR进行监护,使用 BQ7.835万DBTR-R1进行气压计,但 BQ7.835万DBTR-R1只能支持BQ76*系列,也只能支持多达15节电池。

以下是我的问题:

-请推荐 可与BQ76PL455A配合使用的电量监测计,用于16芯电池组。

根据我的理解 ,BQ769.4万DBTR和 BQ7.835万DBTR-R1可以通过I2C连接在一起, 那么BQ76PL455A及其气体测量部分的配置是什么?

我基本上是新手,所以非常感谢您的支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minh,

    假设您的电池组电流将小于 32A,我  建议 将bq34z100-G1作为一个量表。  如果您需要更高 的包电流, 您可以查看电流测量的缩放比例,  网站上提供了该量表的应用说明。

    bq76PL455A通过UART与MCU通信,而bq34z100-G1可以通过HDQ或I2C与MCU通信。  基本上, MCU将充当   “中枢”, 两个部分都将通信 回MCU。 它们 不 直接通信。

      但是,我对bq76p455A的熟悉程度比我们的测量产品还要高。 我建议您在  我们的气体测量 论坛上重复您的问题-他们可能会为您提供 更适合您需求的解决方案