This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.403万:EN引脚电流

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572917/lmr14030-en-pin-current

部件号:LMR1.403万

你好,团队。

当EN端子为30V时,有多少电流流向EN端子?

此致,

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设Vin引脚上的电压大于30V,则EN的电流将为4.6uA (典型值)。

    如果EN连接到Vin,则应该没有电流。